你(们)好
我在 E2E 上看到了一些类似的问题。 但是我无法得到我想要的答案。 所以,请允许我问。
我们的客户将在以下条件下使用此器件;
降压/升压;ILE=2.5A;SW 频率=450kHz;PWM 调光频率=20~100kHz
在 fsw=450kHz 和 Fpwm=100kHz 时、最大占空比可能是多少?
正如我在之前的 E2E 文章中提到的、建议在10Hz ~1000Hz 之间。 Fpwm=100kHz 是否可行?
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 E2E 上看到了一些类似的问题。 但是我无法得到我想要的答案。 所以,请允许我问。
我们的客户将在以下条件下使用此器件;
降压/升压;ILE=2.5A;SW 频率=450kHz;PWM 调光频率=20~100kHz
在 fsw=450kHz 和 Fpwm=100kHz 时、最大占空比可能是多少?
正如我在之前的 E2E 文章中提到的、建议在10Hz ~1000Hz 之间。 Fpwm=100kHz 是否可行?
此致、
本志本
您好、Koji、
可以达到100kHz、但范围将受到限制。 使用串联断开 FET 调光时、将有一个最小脉冲宽度来确保 COMP 在每个周期稳定。 最小脉冲宽度将取决于许多因素、但它大约为3或4个开关周期(450kHz 开关周期)。 因此、在任何频率下、100% PWM 占空比都不是问题、而是您的最小占空比受到限制。
对于这种类型的调光、100kHz 速度非常快。 因此、如果您在如此高的频率下需要宽调光范围、则可能需要一个具有升压和降压转换器的两级。 降压转换器的调光速度快得多。
此致、
克林特
您好、Clint、
感谢您的评论。 我对你的评论有一些疑问。
可以>100kHz,但范围将受到限制。
最小占空比可能是多少? (在100kHz 频率下可实现的最小调光占空比是多少?)
>使用串联断开 FET 调光时,将有一个最小脉冲宽度,以确保 COMP 在每个周期内稳定。最小脉冲宽度将取决于许多因素,但它大约为3或4个开关周期(450kHz 开关周期)。 因此、在任何频率下、100% PWM 占空比都不是问题、而是您的最小占空比受到限制。
数据表中描述了调光范围为1000:1。 频率条件是什么?
如您所述,如果调光速度如此之快,COMP 电压将不会跟随响应。 我们需要一些开关时间(3或4个开关周期?) 响应时间。
这意味着3或4开关周期对应于调光的最小脉冲宽度。 我的理解是否正确?
此致、
本志本
您好、Koji、
是的、始终可以实现100%占空比、因为您实际上不是调光、而是连续运行。
因此、限制是最小占空比。 3到4个周期实际上只是一个典型的数字。 它将取决于控制环路带宽、开关频率、电感器值、输出电容、调光 FET 的速度以及其他因素。 因此、遗憾的是、它确实需要进行测试。 但在100kHz 时、您可能会被限制在40%或50%的最小占空比左右。 正如我提到过的、这些并不是真正针对非常高的速度和对比度而设计的。
数据表中给出的1000:1数值频率要低得多、可能是250Hz 或更低。
此致、
克林特