This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001输出未调节

Guru**** 2472410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685664/tps63001-tps63001-output-un-regulated

器件型号:TPS63001

我使用的 TPS63001的 PS/SYNC 被拉为高电平。 因此、省电和同步模式被禁用。 当我将输入电压低于2.6V 时、我有一个非常奇怪的问题。

稳压器似乎不再进行调节、并且消耗大量电流。 我已经测量了输出电压、可以看到它不再经过调节。 该稳压器的输入电压规格应低至1.8V。

我们非常感谢您提供任何建议或帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 TP63000EVM 上进行了测试?
    转换器是否在任何工作条件下不再"调节"、换句话说、IC 是否已损坏?
    您是否尝试更换 IC?


    当转换器不再进行调节时、您的 Vin Vout 和 Iout 范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在 TPS63000EVM 上测试它。 我们有一个使用 TPS63001 IC 的设计。 我也可以在其他3块电路板上重现此问题、因此我不认为损坏的是 IC。 它在输入电压大于2.6V 时工作正常。 当输入电压< 2.6V 时、我只会看到这个问题。

    输入电压范围:1.8 - 3.8V
    输出电压:3.3V
    输出电流:最大0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以分享设计的布局吗?
    您是否通过移除旁路二极管测试了电路?

    观察到此问题时、您能否分享 VIN VOUT 和电感器电流的示波器图?