请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63001 我使用的 TPS63001的 PS/SYNC 被拉为高电平。 因此、省电和同步模式被禁用。 当我将输入电压低于2.6V 时、我有一个非常奇怪的问题。
稳压器似乎不再进行调节、并且消耗大量电流。 我已经测量了输出电压、可以看到它不再经过调节。 该稳压器的输入电压规格应低至1.8V。
我们非常感谢您提供任何建议或帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.