This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24773:bq24773充电问题。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670743/bq24773-bq24773-charging-issue

器件型号:BQ24773

尊敬的 TI 团队。

我在设计 bq24773问题时遇到问题。 

为了检查是否安装了电池、我们设计为每1秒检查一次 INHIT 位和充电电流。

在使用2S 电池进行测试期间、在反复测试断开和连接电池期间、电池将会从小于5.2V 的电池间歇性充电。

如果您通过每秒更改一次 INHIT 位和充电电流来取消检查功能、则症状将消失。

请告诉我原因。

如果有任何其他解决方案可以检查电池的分离/连接、请推荐。

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “在反复测试断开和连接电池期间,电池将间歇性地从低于5.2V 的电池充电。”

    如果电池不存在、请禁用充电。 如果不是、您将看到这一点、因为充电器不知道电池在那里、并将小电流推入 BAT 输出。 该小电流足够高、足以驱动输出触发 OVP 和 BATET 关闭。

    电池组是否具有电池存在引脚? 您能否设计电池组终端并让主机控制器了解电池插件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王先生:

    内容交付似乎是错误的。

    我们通过更改 INHIT 位和充电电流来确定电池是否存在、从而实现了 S/W 以识别无电池的情况。
    如果电池由于之后出现的症状而断开/连接、则电池无法充电的现象会间歇性发生。
    电池电压为5.2V 或更低的电池可能会出现症状。
    通过移除实施的 S/W 可改善症状、以确定电池是否存在。 您能告诉我原因吗?
    您能否确定可确认电池拆卸/连接的其他解决方案?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送"症状"波形以显示异常信号。

    2.您可以禁用自动唤醒位并比较两者之间的差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    下图是我们设置的寄存器值。

    我们每秒更换图片上显示的两个部件、以确认电池的拆卸/连接。

    如果发生这种情况、则会发生无法充电的部件。

    如果寄存器值不是每1秒更改一次、则无法重现症状。

    我们需要检查插头和拔下电池。

    如果电池已充满电并完全放电、请检查电池插头并拔下插头。

    充电设置

    放电设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "如果寄存器值不是每1秒更改一次、则无法重现症状。" 什么症状? 您能给我展示一下波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang5577:

    很抱歉耽误你的回答。

    为了检查插头并拔下电池插头、我们每隔1秒更改0x00的0位和0x0A 的7位地址。
    下图显示了电池存在且无电池时 BAT 连接点的波形。

    当 MCU 实现上述功能时、当电池电压低于5.2V 时、通常会发生电池无法充电的情况。 是否可以看到什么是错误的?

    
    

    e2e.ti.com/.../_A9CD04C8_-_48C520B4_-_4CB5_-Battery-Voltage-_2B00_-Battery-_C8D029CC_-_DCC2_-Battery-Voltage.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773没有电池检测功能。 您似乎希望启用充电或禁用充电以帮助 MCU 或主机控制器执行电池检测。 主机可以根据需要禁用或启用充电。 但是、我不知道主机如何通过执行该操作来检测电池?

    "当 MCU 实现上述功能时、当电池电压低于5.2V 时、通常会发生电池无法充电的情况。 "
    请勿使用该方法进行电池检测:A。我仍然不了解它的工作原理(如果设置电压与电池电压相同、您如何检测它?) B.正如您所说、电池无法充电(我没有您提供的详细信息、例如由于转换器闭锁而无法充电? 如何恢复充电? 还是充电电压设置低于电池电压? 或者、电池电压低于最小系统电压?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577:

    很抱歉耽误你的时间。

    1.每400ms 检查一次电池状态,并使用 I2C 设置充电电流/电压。
    2.如果电池电压达到最大充电电压且充电电流为0,
    -阻断方法:充电电流0mA 设置和充电禁止设置以及充电电压8.4V 设置。 (其他设置值​​不变。)
    3.当电池电压为0mV 时开始充电。
    -充电方法:充电电流为128mA 设置、充电电压为8.4V 设置和充电禁用。 (其他设置值​​不变。)

    这是 MCU 实现的验证电池断开连接的方法。

    在上述方法中、如上所述、存在间歇性充电问题。

    我想知道是否还有其他方法可以检查电池的拆卸情况。

    谢谢。