尊敬的 TI 团队。
我在设计 bq24773问题时遇到问题。
为了检查是否安装了电池、我们设计为每1秒检查一次 INHIT 位和充电电流。
在使用2S 电池进行测试期间、在反复测试断开和连接电池期间、电池将会从小于5.2V 的电池间歇性充电。
如果您通过每秒更改一次 INHIT 位和充电电流来取消检查功能、则症状将消失。
请告诉我原因。
如果有任何其他解决方案可以检查电池的分离/连接、请推荐。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队。
我在设计 bq24773问题时遇到问题。
为了检查是否安装了电池、我们设计为每1秒检查一次 INHIT 位和充电电流。
在使用2S 电池进行测试期间、在反复测试断开和连接电池期间、电池将会从小于5.2V 的电池间歇性充电。
如果您通过每秒更改一次 INHIT 位和充电电流来取消检查功能、则症状将消失。
请告诉我原因。
如果有任何其他解决方案可以检查电池的分离/连接、请推荐。
谢谢。
尊敬的 Wang5577:
很抱歉耽误你的回答。
为了检查插头并拔下电池插头、我们每隔1秒更改0x00的0位和0x0A 的7位地址。
下图显示了电池存在且无电池时 BAT 连接点的波形。
当 MCU 实现上述功能时、当电池电压低于5.2V 时、通常会发生电池无法充电的情况。 是否可以看到什么是错误的?