请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 哪些条件可以更改 Vout 无法将输出固定在3.3V? 输入电压5V
位4-0 1111b = 3.3V、但实际测量电压约为3.84V、
然后移除所有负载电压峰值约为5V 的电压、请参见下图、
如何解决问题?
谢谢、致以诚挚的问候
苏杰明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
哪些条件可以更改 Vout 无法将输出固定在3.3V? 输入电压5V
位4-0 1111b = 3.3V、但实际测量电压约为3.84V、
然后移除所有负载电压峰值约为5V 的电压、请参见下图、
如何解决问题?
谢谢、致以诚挚的问候
苏杰明