This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:报告了 LP8860-Q1制造延迟?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669000/lp8860-q1-lp8860-q1-manufacturing-delay-reported

器件型号:LP8860-Q1

我正在为客户设计一个新设计、我们希望通过 SPI 接口控制4个高达+24V@50mA 的 LED 板。 我们希望此应用具有调光功能。 我们不在此板上使用微控制器、因此我们没有可用于此目的的 PWM 信号(大多数可调光 LED 驱动器需要外部 PWM)。由于具有内部可编程调光功能、我找到了适合此应用的 LP8860-Q1。 但是、Mouser 报告了此设备的"制造商延迟报告"(目前有一些库存)。 您能否告知此设备的状态? 我们需要大约100个器件、从明年系列开始、到未来几个月、我们的第一个原型需要大约100个器件。 因此、我们希望确保现在使用该器件时不会出现生产问题。 或者、您是否有具有 SPI 控制功能的类似器件、以及是否可以进行内部调光或可编程电流设置(4个通道、最高+24V/50mA)。 LP8860-Q1对于我们的应用而言看起来有点复杂、但它是我唯一能够找到的具有内部可编程调光功能的器件。  

此致


Chris van der AAR

NTS 系统开发

荷兰埃因霍温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris van der AAR、您好、

    感谢您关注 LP8860-Q1并与我们取得联系。 LP8860-Q1应该处于活动状态、并且我不知道任何特定的库存问题。 但是,由于我没有具体的细节,我建议联系我们的当地销售团队进行确认和协调。 他们还应该能够提供我们的营销团队的信息、他们应该能够与您协调并帮助您满足您的计划需求。

    此致、

    David D Quintana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您的答案很明确、我就此联系了我们的供应商。 仍然是有关 LP8860-Q1的技术问题

    当我们实施 LP8860-Q1时、是否始终需要升压电路? 实际上、我们已经为 LED 条提供了+24V 电源、并且我们的 LED 条具有集成的串联电阻器、因此实际上我们可以在+24V 和驱动器输出之间直接连接它们。  在您的应用图中、我看不到没有升压器电路的示例。

    该器件是否仅适用于不带电阻器的串联 LED? 我们使用的 LED 条具有4x39欧姆串联电阻(和6个串联的 LED)。

    此致


    Chris van der AAR

    NTS 系统开发

    荷兰埃因霍温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris van der AAR、您好、

    很抱歉耽误你的回答。 您是否说基本上只将 LP8860用作电流阱? 如果是这种情况,我想知道使用 LP8860是否会超频。 另外,您可能已经意识到一个大缺点,我会在您的概念中看到,使用固定电压(作为 VBOOST 的替代),您将不会获得升压调整功能,该功能对于覆盖广泛的 LED VF 非常有用 (例如、作为温度的函数)。

    您可以将一些负载(电阻)与 LED 串联(电流阱将看到总负载)。

    此致、

    David