我正在为客户设计一个新设计、我们希望通过 SPI 接口控制4个高达+24V@50mA 的 LED 板。 我们希望此应用具有调光功能。 我们不在此板上使用微控制器、因此我们没有可用于此目的的 PWM 信号(大多数可调光 LED 驱动器需要外部 PWM)。由于具有内部可编程调光功能、我找到了适合此应用的 LP8860-Q1。 但是、Mouser 报告了此设备的"制造商延迟报告"(目前有一些库存)。 您能否告知此设备的状态? 我们需要大约100个器件、从明年系列开始、到未来几个月、我们的第一个原型需要大约100个器件。 因此、我们希望确保现在使用该器件时不会出现生产问题。 或者、您是否有具有 SPI 控制功能的类似器件、以及是否可以进行内部调光或可编程电流设置(4个通道、最高+24V/50mA)。 LP8860-Q1对于我们的应用而言看起来有点复杂、但它是我唯一能够找到的具有内部可编程调光功能的器件。
此致
Chris van der AAR
NTS 系统开发
荷兰埃因霍温