请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C42、 UCC28950、 UCC28180、 UCC28070、 UCC27714EVM-551您好,
我想设计 dc2dc:
1.input 电压36-160vdc 及更高、直至220vdc。
输出电压29vdc。
输出电流为40 A
效率>92%。
5.小。
输出可以并行连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想设计 dc2dc:
1.input 电压36-160vdc 及更高、直至220vdc。
输出电压29vdc。
输出电流为40 A
效率>92%。
5.小。
输出可以并行连接。
你(们)好
在产品网页上、我们提供了许多应用手册、 其中一个手册介绍了600W 设计、网址为 http://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf
希望您对此感兴趣。
此致
Peter