This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率宽输入隔离式降压转换器

Guru**** 2584145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28950, UCC28180, UCC28070, UCC27714EVM-551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674348/high-power-wide-input-isoalated-buck-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28950UCC28180UCC28070UCC27714EVM-551

您好,

我想设计 dc2dc:

1.input 电压36-160vdc 及更高、直至220vdc。

输出电压29vdc。

输出电流为40 A

效率>92%。

5.小。

输出可以并行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    几乎任何电流模式控制、固定频率 PWM 转换器都应该能够满足您的要求。
    一个示例是 UCC28C42。
    您将需要使用自举电阻器和电容器来启动器件。 进入后、您应该能够通过线性稳压器从输出端为器件供电、从而更大限度地提高效率。
    在如此宽的输入电压范围内提供高效率将非常困难。 无论使用哪种控制器、都是如此。
    如果使用单个误差放大器驱动所有控制器的 COMP 引脚、并联输出不是问题。
    请注意、如果您需要并联冗余系统、TI 还会提供相应器件来实现这一目的。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    应用是否需要从输入到输出的隔离。

    对于此功率级别的隔离式设计、UCC28950相移全桥是一种常见的选择。 一个问题是36V 至220Vdc 的输入电压范围非常宽,比率为1:6。 这意味着占空比必须变化此量才能补偿不同的输入电压、这也会对功率级的效率产生负面影响。

    使用升压转换器为直流/直流级提供经过良好调节的直流总线电压更有意义。 因此、您可以使用 UCC28180提供250V 稳压直流轨、这将是相移全桥级的输入。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我发送应用手册和演示板 P/N。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我发送应用手册和演示板文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.PLS 说明了相移全桥级。

    2.non Isolated 使设计变得简单,何时需要隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    相移全桥的详细信息可在以下位置找到:
    www.ti.com/.../slua107a.pdf
    当输入电压的-ve 端子不得连接到输出电压的-ve 端子时、需要隔离。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在产品网页上、我们提供了许多应用手册、 其中一个手册介绍了600W 设计、网址为 http://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf

    希望您对此感兴趣。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有具有升压和烧结的评估板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为我们没有 PFC 与相移全桥评估板的组合。
    但是、应该可以获得两个评估板、一个用于 PFC、一个用于 PSFB、并将它们连接在一起以形成一个组合电路。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送 PN 进行您所说的2项评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的建议是:
    用于升压级的 UCC28070评估模块(300W)。 www.ti.com/.../ucc28070evm。
    在该位置、您还可以找到1.2kW 设计的详细信息、但没有可用的评估单元。
    UCC27714EVM-551 (600W)应适用于隔离级。 输出电压为12V。 连接两个具有并行输入和串联输出的单元时、输出电压应达到24V、这符合您的要求。
    www.ti.com/.../ucc27714evm-551
    谢谢
    Joe Leisten