This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试模拟负载瞬态时的 Webenc 冻结

Guru**** 2639455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS54239E, TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668263/webenc-freezing-when-trying-to-simulate-load-transient

主题中讨论的其他器件:TPS63020TPS54239ETPS54341

我尝试在使用 Chrome 运行 Windows 10 64位的 TPS63020稳压器上模拟负载瞬态、但它在达到应用程序时冻结。 44%刚刚完成数据稳定并开始进行仿真。 我该怎么做才能获得完整的仿真?

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个问题转交给我们的 Webench 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我能够仿真 TPS63020。 您可以在其他浏览器中尝试一下吗? 请将设计分享至我的电子邮件 ID g-dhanabalan@ti.com

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我现在尝试了 Chrome、Windows Edge 和 Internet Explorer、它们似乎都完成了数据的稳定、然后在一段时间后、中间显示带有感叹号的白色屏幕。

    此设计是默认的 TPS63020设计、最大输出电流为3V3 1.5A、负载瞬态设置为0.5A 至1.5A。 没有其他变化。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我能够打开您发送给我的设计、并能够运行仿真。 能否检查您是否能够在任何其他器件上运行仿真?

    我不确定是否是 Windows 10问题。 您是否也可以在不同的操作系统上检查它?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我已经尝试过2个随机选择的组件 TPS54239E 和 TPS54341、这里的仿真正常。 我现在实际上已经对原始电路进行了仿真、但我认为当我更改负载瞬态参数时、问题就会出现。 尝试将负载瞬态设置为0.5至1.5A。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     我们在 Webench 上没有遇到任何问题。

    请找到以下链接,查看 Vinmin:2.5、Vinmax:5、Vout:3.3、Ioutmin:0.5、Ioutmax:1.5的负载暂态结果

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2288C3B46BB3BCC7 

     请按照以下步骤打开并查看负载瞬态结果。

    1. 首先打开链接并单击“sim”选项卡,将仿真类型更改为“Load Transient”,最后单击“Past sms”,如下所示。

         2.  现在您会看到一个弹出窗口。 单击如下所示的“View (查看)”选项并关闭此窗口。


    现在 、您可以在单击所需探针后开始绘制波形、如 FYI 下方所示。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在做其他事情、但我已经尝试了您描述的内容、但我无法使用该组件完成任何仿真。 执行负载瞬态仿真的所有尝试都始终在稳定周期后停止。

    此外 、Adobe Shockwave 有时会崩溃、因此可能是我安装它时遇到的问题。 当我有时间时、我将尝试进一步调查。

    但我要感谢你迄今提供的帮助。

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Thomas、如果您需要更多帮助、请告诉我们。

    谢谢、
    Kiran Kumar