This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:低侧 NMOS 高功率损耗

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD19505KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703903/lm5117-low-side-nmos-high-power-loss

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD19505KCS

您好!

我有一个直流/直流降压转换器- 48V IN、14V OUT。

由于不必要的导通、低侧 MOSFET 上会产生很大的功率浪费。

CH1 - 10m Ω 分流器上的电压。 CH2 -栅极电压低侧 NMOS Ch3 -栅极电压高侧 NMOS。

我想、由于不必要的导通、有一个大电流流经低侧 NMOS。 我尝试在低侧 NMOS 的栅极和源极之间放置额外的电容器、但几乎没有成功。

原理图与第22页      的典型应用大致相同:ti.com/lit/ds/symlink/lm5117.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您的原理图以及为 FET 选择的组件?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 MOSFET 均为 CSD19505KCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另一个需要考虑的问题是、您可以尝试减小缓冲器电容。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请发布。

    此致、
    Katelyn