This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:最大 SS 时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685409/lmr14030-q1-maximum-ss-time

器件型号:LMR14030-Q1

你(们)好

我们的客户将设置55ms 的 SS 时间。 但是、如果注意使用条件的某些变化、SS 时间将增加到160ms (最大值)。 是否有任何问题?

或者、此器件的 SS 时间是否有任何限制?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在 WSON 封装中使用 LMR14030-Q1、则数据表中标记的 CSS 最大值为4.7nF。

    否则、SS 时间本身不存在值限制。 该限制由输出电压、输出电压、OC 限制决定:

    CO * Vo = Icharge * TSS -> Icharge = Co * Vo / TSS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    谢谢你。
    它是关于 HSOIC 的。 我明白了。

    此致、
    本志本