Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 你(们)好
我们的客户将设置55ms 的 SS 时间。 但是、如果注意使用条件的某些变化、SS 时间将增加到160ms (最大值)。 是否有任何问题?
或者、此器件的 SS 时间是否有任何限制?
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1
你(们)好
我们的客户将设置55ms 的 SS 时间。 但是、如果注意使用条件的某些变化、SS 时间将增加到160ms (最大值)。 是否有任何问题?
或者、此器件的 SS 时间是否有任何限制?
此致、
本志本