主题中讨论的其他器件: LM5022
你好!
我设计了一个 DC-DC Sepic 转换器、输入电压为20-28V、输出电压为24V5A、开关频率为500kHz。 在原型开发中、我发现了一些问题。
1、选择开关 MOSFET IRFR540ZPBF 的输出电流为3A 时、散热问题非常严重
2. LM3478也变得很热。
3. SRF1260-6R8Y 可能不是正确的选择。
4.当 Vin 降至20V 以下时,高输入电流不会减小,同样在负载断开时也是如此。
5. 当负载突然增加时,输出电压下降,上升速度太慢。
我有一些问题:
在数据表中找不到 LM3478能够驱动的最大总栅极电荷的相关信息。 我需要这些参数来选择合适的 MOSFET。
2.为什么在低输入电压下电流不会随着断开的负载而减小? 当输入电压低于特定值时、如何关闭转换器?
3.如何解决问题5?
感谢你的帮助