请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 您好!
我目前正在设计基于 UCC2897A 的电源:
VIN=36-72V
VOUT=4.2V
Ioutmax=19A
是否有简单的方法来添加自适应占空比钳位、以便最大占空比取决于输入电压?
如果它可以跟踪输入电压并将占空比设置为略高于转换器的自然占空比、
这将提供占空比保护、以限制初级开关复位电压并防止变压器饱和
输入电压瞬变期间的瞬态响应。
高输入电压-较低的最大占空比。
低输入电压-最大占空比更高。
此致、
Terje