This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:自适应占空比钳位?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701564/ucc2897a-adaptive-duty-cycle-clamp

器件型号:UCC2897A

您好!

我目前正在设计基于 UCC2897A 的电源:

VIN=36-72V

VOUT=4.2V

Ioutmax=19A

 

是否有简单的方法来添加自适应占空比钳位、以便最大占空比取决于输入电压?

 

如果它可以跟踪输入电压并将占空比设置为略高于转换器的自然占空比、

这将提供占空比保护、以限制初级开关复位电压并防止变压器饱和

输入电压瞬变期间的瞬态响应。

高输入电压-较低的最大占空比。

低输入电压-最大占空比更高。

此致、

Terje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Terje、
    这听起来是一个很好的想法、我想听听关于如何将这一要求应用到可行设计中的任何建议。
    UCC2897A 的最大占空比和工作频率由 RON 和 ROFF 电阻器设置
    似乎动态改变占空比并不容易。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Terje、
    由于在过去3周内没有对此帖子的回复、我将关闭它。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新的 E2E 主题。
    谢谢
    John