This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65311-Q1:VREG FET 运行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676012/faq-tps65311-q1-vreg-fet-operation

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

当向 EXTSUP 引脚提供5V 电压时、VREG FET 如何工作(作为稳压器或电源开关)?

我想知道"VREGDROP (=200mV[max])"是否为 I*R drop。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    数据表显示"VREG 线性稳压器默认由 VINPROT 供电、此时 EXTSUP 电压低于4.6V
    (典型值)。"

    这意味着、内部稳压器是 LDO。 它通常由 Vin (VINPROT)供电。 由于 Vin 可高达40V、VREG 是 LDO、因此如果 Vin 为高电平、热量可能会很高。 EXSUP 是内部稳压器的外部输入。 如果 EXTSUP 高于4.6V、则 VREG 的输入由 EXTSUP 提供。
    由于 VREG 是 LDO、因此 LDO 具有 VREGDROP 或压降电压。 如果 EXTSUP 降至4.6V 典型值或4.8V 最大值200mV 以下、则 VINPROT 将接管为 VREG 供电的工作。

    VREGDROP 是开启 LDO 中的稳压器所需的阈值电压的一部分。 不是,它不是 I*R 压降。




    8.3.6栅极驱动器电源
    提供 BUCK1控制器、BUCK2和 BUCK3转换器以及升压转换器的栅极驱动器
    内部线性稳压器的输出。 VREG 引脚提供内部线性稳压器输出(典型值为5.8V)
    μF 使用典型的2.2 μ F 陶瓷电容器去耦。 该引脚具有内部限流保护
    不得用于为任何其他电路供电。
    当 EXTSUP 电压低于4.6V 时、VREG 线性稳压器默认由 VINPROT 供电
    (典型值)。
    如果 VINPROT 预计会达到高电平、则该稳压器在何时会产生过多的功率耗散
    使用大型外部 MOSFET。 在这种情况下、通过 EXTSUP 引脚为该稳压器供电是有利的、
    可以连接到小于 VINPROT 但足够高的电源以提供栅极驱动。 时间
    EXSUP 连接到大于4.8V 的电压、线性稳压器自动切换到 EXSUP、如所示
    以提供这一优势。 这种自动切换至 EXTSUP 只能在 TPS65311-
    Q1器件达到工作模式。 当使用开关稳压器之一时、效率可能会提高
    TPS65311-Q1的电源轨或系统中的任何其他可用电压用于为 EXSUP 供电。 。
    必须施加到 EXTSUP 的最大电压为12V


    请告诉我这是否能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon San、

    感谢你的答复。

    根据上面的方框图、可以看到 VREG 将输出电压调节至5.8V。

    但是、当 EXTSUP 为5V 时、VREG 无法将输出电压调节至5.8V、因为 V572V <VOUT(setting), .  

    和内部稳压电源在 EXTSUP 上的额定电压为6.3V 以上、如下所示。

    我猜当 EXTSUP 低于6.3V 时、VREG 无法调节输出、因此 FET 随后作为 SW 运行。

    您可以再次检查吗?

    此致、

    Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

     VREG 调节为5.8V。 如果 VIN 或 EXSUP 低于稳定电压、则 VREG 将以压降模式运行、VREG 的输出 将跟踪输入电压 (或  低于输入电压200mV)。

     如果您认为 VIN 将 低于6V、这就是我们建议从升压电路运行 EXTSUP 的原因之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈登-圣、

    感谢您的支持。

    FET 是否在压降模式下作为电源开关运行?
    我了解到左侧 FET 作为稳压器运行、右侧 FET 作为上图中的电源开关运行。
    正确吗?
    如果是,我认为“VREGDROP (=200mV[max])”是 I*Ron 压降。

    此致、
    Kuramochi