Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
您好!
我们 使用 BQ24650RVAR 通过20V 太阳能电池板为12V 铅酸2Ah 电池充电。 我们在电池充电方面遇到问题。 充电控制器工作了几天、然后有一天早上太阳出来、太阳能电压超过电池电压时突然死亡。 这是一种接触模式、我在至少3块电路板上看到过这种情况。 不确定是什么原因导致了这种情况、设计符合您的参考设计。
我们在电路板上有分压器、用于读取电池和太阳能电池的电压、我们可以通过另一电路板上的微控制器读取该电压。 我们已经测试了几个月、但这一问题刚刚出现。 我们将非常感谢就这一问题提供任何指导。
谢谢
亚洲
随附的是太阳电压与电池电压和原理图交叉时的屏幕简图。