This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:当太阳能电压高于电池电压时、电池放电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700529/bq24650-battery-discharging-when-solar-voltage-is-above-battery-voltage

器件型号:BQ24650

您好!

我们 使用 BQ24650RVAR 通过20V 太阳能电池板为12V 铅酸2Ah 电池充电。 我们在电池充电方面遇到问题。 充电控制器工作了几天、然后有一天早上太阳出来、太阳能电压超过电池电压时突然死亡。 这是一种接触模式、我在至少3块电路板上看到过这种情况。 不确定是什么原因导致了这种情况、设计符合您的参考设计。  

我们在电路板上有分压器、用于读取电池和太阳能电池的电压、我们可以通过另一电路板上的微控制器读取该电压。  我们已经测试了几个月、但这一问题刚刚出现。 我们将非常感谢就这一问题提供任何指导。  

谢谢

亚洲

随附的是太阳电压与电池电压和原理图交叉时的屏幕简图。  

e2e.ti.com/.../2465.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"死机"时、您能描述充电器的行为吗?

    您显示的数据的采样率是多少?

    您能否在上电时显示示波器捕获? 另请显示每个引脚的测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、感谢您的快速回答。

    当我说电池电量耗尽时、我意味着电池能够快速放电至5.5伏以下、微控制器停止工作。 因此、我们不会获取任何更多数据。

    还有一个观察结果、D3和 D4 LED 均关闭。

    每个读数的测量采样率为3到4分钟。

    今天、我们将在上电时捕获示波器、测量每个引脚并向您发送数据。

    谢谢
    亚洲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的描述、电路板上可能有一个较短的地方耗尽了电池电量。  

    除了电池充电器、您在电路板上还有什么其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pic_5F00_110_5F00_2.pdfThere不是此板上的其他内容。 它仅设计为太阳能充电板。 其他所有内容都位于另一个板上。 是波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄色迹线是什么?蓝色迹线是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太阳能--黄线

    电池--蓝色线

    谢谢
    亚洲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650的绝对最大额定输入电压为33V。  

    根据示波器捕获、太阳能和电池的电压似乎都超过了此额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是发生故障时从 MPPT、TS、TERM_EN、VFB、REGN 感测引脚进行的电压测量。

    MPPTSET - 1.402V
    TS- 1.935V
    TERM_EN - 0V
    VFB - 0.427V
    REGN - 5.947V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6114.BQ24650_2D00_waveforms.zipPlease查找所附的感测引脚上的波形。 当太阳能输入从0到28V 并返回0V 时、将捕获这些电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该设计的原理图。  e2e.ti.com/.../Schematic-Feb-2018.pdf