主题中讨论的其他器件:AM4372、
尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS65218和 AM4372。
他遇到了问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
首先、TPS65218的 DCDC4连接0.1uF 和47uF、工作正常。
然后、在 VDDSHVx、DCDC4无法启动的情况下、在 AM4372附近添加输出电容(11 x 22uF)。
其他产出下降。
通过更改为100uF 而不是11 x 22uF、DCDC4无法启动。
您能否看到下面的波形,并提出两个问题。
CH3 (粉色):1.8V (LDO1)
CH1 (蓝色):1.5V (DCDC3)
CH2 (浅蓝色):3.3V (DCDC4)
(1)根据数据表 P.14、建议 DCDC4的输出电容为40uFmin、80uFtyp 和100uFmax。
这是否意味着输出电容不应超过100uF?
另一方面、AM4372数据表的表5-10建议为 VCCSHV1~11连接11个10uF 电容器
processors.wiki.ti.com/.../Am437x_gp_evm_3k0006_schematic_rev1_5b.pdf
(2)不能正确加电和测量的原因是什么?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一