请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
使用 bq34110针对已知电源测量各种值以进行测试、并通过 ev2400适配器将其连接到具有 bqstudio 的 PC、一切都在一开始就顺利运行。 但是、在关闭应用程序并再次运行时、我遇到了 bqstudio 问题、表示未检测到器件(文字:"Auto Detected Device:none")。 我在第一次运行时尝试的只是通过 bqstudio 的"高级通信"部分执行一些 I2C 通信(记录下来、这是成功的)。 我试图在论坛上搜索类似问题、但找不到此类记录。 我到目前为止看到的所有内容都与更新 ev2400 (已经是最新版本)的固件和使用 bqstudio 的最新版本有关。