This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:首次尝试后未从 bqStudio 中检测到器件

Guru**** 2493135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704321/bq34110-device-not-detected-from-bqstudio-after-first-try

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

使用 bq34110针对已知电源测量各种值以进行测试、并通过 ev2400适配器将其连接到具有 bqstudio 的 PC、一切都在一开始就顺利运行。 但是、在关闭应用程序并再次运行时、我遇到了 bqstudio 问题、表示未检测到器件(文字:"Auto Detected Device:none")。 我在第一次运行时尝试的只是通过 bqstudio 的"高级通信"部分执行一些 I2C 通信(记录下来、这是成功的)。 我试图在论坛上搜索类似问题、但找不到此类记录。 我到目前为止看到的所有内容都与更新 ev2400 (已经是最新版本)的固件和使用 bqstudio 的最新版本有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moises、

    每次重新打开后是否会发生这种情况?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、每次重新打开后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moises、

    首先、请确保器件直接连接到 PC、而不是通过集线器连接。

    如果错误仍然存在、请尝试在"Device Manager (设备管理器)"中重新安装设备的 USB 驱动程序。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    因此、我的 bq34110似乎因某种原因而损坏。 昨天我尝试了新的 bq34110板、现在我可以多次成功连接到 bqStudio。 感谢您的帮助!