This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:可闻频段

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700482/ucc28064-audible-frequency-band

器件型号:UCC28064

你好。

我对 UCC 28064有疑问。

UCC 28064的频率随运行而变化。
此时、我希望避免进入可闻频段。
我想使其频率高于至少30kHz - 50kHz。
有哪种方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好石井正泉
    使用此器件的计算器工具、并将最小工作频率设置为所需的值。
    这是计算器所需的输入。
    如果您使用30kHz、则开关频率将远高于音频频带、并且您不会遇到噪声问题
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答

    与计算工具有关、它是否是基于 Excel 的?
    是否也发布了?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件是计算器的副本

    您还可以在该 TI 网页上找到它

    e2e.ti.com/.../SLUC645.xlsx

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    John-San。

    感谢您的回答

    我使用了计算工具。

    当您使用此工具以100kHz 或200kHz 的频率输入最小开关频率时、L1和 L2的电感会发生变化。
    这意味着什么?
    没关系吗?

    此外、它是以100kHz 还是200kHz 的频率运行?
    最低频率的上限是多少?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ishi-San
    很抱歉耽误您的回答。
    您需要将最小频率设置为远低于200kHz。 如果您将其设置为200kHz、则开关损耗将非常高、因为在转换模式控制器中、开关频率会在交流线路周期内发生变化。 它将在200kHz 到该值的许多倍之间变化。
    通常、您将最小开关频率设置为20kHz 或更高。 这是音频频带的上限、因此用户将无法听到开关导致的音频噪声。
    当您增加最小频率时、您会发现电感值会减小。 这是因为较高的频率需要较低的电感
    此致
    John