请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064 你好。
我对 UCC 28064有疑问。
UCC 28064的频率随运行而变化。
此时、我希望避免进入可闻频段。
我想使其频率高于至少30kHz - 50kHz。
有哪种方法?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我对 UCC 28064有疑问。
UCC 28064的频率随运行而变化。
此时、我希望避免进入可闻频段。
我想使其频率高于至少30kHz - 50kHz。
有哪种方法?
谢谢你。
您好!
附件是计算器的副本
您还可以在该 TI 网页上找到它
此致
John