请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5035 大家好、我仿真了 LM5035半桥演示板来制作一个300kHz 开关频率5V/10A 电源。
当我进行5A-10A-5A 负载阶跃实验时、我发现步长相对较大、室温下约为240mV、高温下约为400mV。我想将步长幅度降低至350mV。
我在室温下测试了电源的波特图。 交叉频率约为30kHz、相位裕度约为45度、输出电容为80uF。 我参考由 TI 电源技术研讨会提供的 slup340 "轻松实现开关模式电源转换器补偿"中的公式128:VP=(I1-I2)/(8*fc*Cout)=5A/(8*30kHz)*80uF)= 260mV、这非常接近室温下测得的240mV I。
但我不知道为什么在85度时负载跳变增加到400mV、这是我不想的。 根据公式、我将 Cout 增大到了160uF。 但是、负载跳转幅度未按预期下降。 一般而言、在高温下、它仅降至380mV、几乎没有成功。
请问原因是什么? 为什么在高温下、负载跳变幅度会大幅增加? 为什么只增加输出电容值、在高温下、负载跳变不能成为它的线性压降? 在高温下、交叉频率是否会降低? 如何进一步降低负载跳变? 我希望在高温下、它可以降低到350mV 甚至更低。
期待您的建议