主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
下面是采用分立式组件的高侧 N 沟道 MOSFET 开关的栅极驱动电路。
该电路包含两个独立的级:一个自举电路(用于提升栅极电压)和一个用于高速开关的晶体管图腾柱级。
此电路成功将 MOSFET 切换至11.92V (Vcc = 12V)、但我无法使其放电至低至0V。 我得到的最低值是:3.94V。
VG1是振幅为2.5V、直流电平@ 0V 的500kHz 安全波。
下面是该电路的瞬态分析。
是否有人可以帮助解决可能存在的问题? 应该注意的是、在100kHz、200kHz 和500kHz (以及远低于100kHz 的频率)下进行开关时、我会得到相同的结果、因此这似乎不是问题所在。
如果能提供任何援助,将不胜感激。
(请勿建议使用集成 MOSFET 驱动器 IC,因为这样做会使目的落空:)。