This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD18534KCS:高侧 N 通道 MOSFET 未关闭/未摆动至0V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675169/tina-spice-csd18534kcs-high-side-n-channel-mosfet-not-turning-off-does-not-swing-to-0v

器件型号:CSD18534KCS
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

下面是采用分立式组件的高侧 N 沟道 MOSFET 开关的栅极驱动电路。

该电路包含两个独立的级:一个自举电路(用于提升栅极电压)和一个用于高速开关的晶体管图腾柱级。

此电路成功将 MOSFET 切换至11.92V (Vcc = 12V)、但我无法使其放电至低至0V。 我得到的最低值是:3.94V。

VG1是振幅为2.5V、直流电平@ 0V 的500kHz 安全波。

下面是该电路的瞬态分析。

是否有人可以帮助解决可能存在的问题? 应该注意的是、在100kHz、200kHz 和500kHz (以及远低于100kHz 的频率)下进行开关时、我会得到相同的结果、因此这似乎不是问题所在。

如果能提供任何援助,将不胜感激。

(请勿建议使用集成 MOSFET 驱动器 IC,因为这样做会使目的落空:)。

N-Channel MOSFET Driver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marius、
    感谢您发帖!

    让我与一些 SPICE 模型专家和应用团队一起回顾一下这一点。 希望我能在24小时内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、
    我们仍在对此进行研究。 您能否探测待测试器件的 Vgs 并提供该波形?

    此外、Rload 的值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    下面是显示 Vgs 的瞬态分析(下图 VM2)。

    图上的光标"a"和"b"显示了 Vgs 波形的最大值和最小值。

    R (LOAD)为3欧姆(根据原理图)。 因此、该器件应切换4A @ 12V。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、
    此处的 VM2与您提供的第一个波形中的 VM1看起来相同。 您能否再次检查是否正在探测 FET 的栅极至源极、或发送有关如何设置 VM2进行测量的原理图? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    VM2的值与 VM1有显著差异。 VM1在大约12V (即提供的电压)至4V 之间切换(但它应该一直接地- 0V、因此这篇文章)。

    下面的原理图显示了 VM2 (栅源极电压、如您所要求)。 这是您想要看到的吗?

    该输出(VM2)在大约-310mV 和-3.19V 之间切换(根据我在之前的响应中提供的光标)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、
    很抱歉、我应该马上就发现了这一点。 问题是否在于 VM1 (理论上是无限负载)与 R3串联、而不是与 R3并联? 这将防止任何实际电流流经 FET、并使其他一切都很难预测。

    您是否尝试使用此方法测量 Rload 两端的电压? 如果是、则需要将电压表并联、而不是与 R3串联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢您注意到这一点。 我影响了这一变化、但波形现在看起来更陌生。
    我将对此进行一些介绍。 是否有能够在500kHz 时将此 MOSFET 从0V 成功切换至12V 的电路创意?
    不幸的是,这没有解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、
    我知道。 很抱歉、这未解决您的问题。 再说一次、这是我应该注意的第一件事-将电压表与 FET 串联肯定会导致一些非常奇怪的行为。

    请随时发送原理图和波形现在显示的内容、明天我将和我们的专家一起查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marius、
    你有什么幸运吗? 您是要发送一些波形、还是希望我与我们的应用工程师联系、看看他们是否有其他建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marius、
    我一点也没有听到您的反馈。 我知道我提出的建议并没有完全解决你的问题、但如果不能看到更多波形并得到你的一些指导、我认为我们最终无法再进一步解决这个问题

    因此、我要将此主题标记为"TI 认为已解决"。 如果您还有其他问题、或者您返回时使用了一些波形、让我们的团队再看一下、我很乐意提供帮助。

    我相信、一旦该主题结束、您仍有2个月的时间发布、它将重新打开。

    再次感谢您发帖、祝您设计顺利!