This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:器件未进入睡眠模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676168/bq4050-device-does-not-enter-sleep-mode

器件型号:BQ4050

您好!

我无法将器件置于睡眠模式。 为了检测睡眠模式、我使用电流表观察电流消耗、因为我显然无法读取状态位(SMBC/SMBD 信号唤醒器件)。

我在 µA 分支中测量350 μ A、这与正常模式相对应。

在满足所有条件后、我无法看到我的电池分支中的电流降低。 我 µA 它会下降到大约80 μ s。

睡眠模式条件:

-"Settings/Configuration/DA Config[SLEEP]"= 1.

-"Settings/Configuration/DA Config[NR]= 1.

-"µV /睡眠/唤醒比较器"= 625 μ A/10 MR = 62.5mA

-"电源/睡眠/电压时间"= 5

-"电源/睡眠/电流时间"= 20

-"电源/睡眠/总线超时"= 10.

- OperationStatus ()[SDM]= 0

-电流()= 0 ("电源/睡眠/睡眠电流"= 10mA)

-无安全或 PF 位置位

-在断开 SMBus 时、SMBC & SMBD 上没有剩余电压、引脚保持悬空。

感谢您的任何帮助。

提前感谢。

弗兰克

e2e.ti.com/.../parameters.gg.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您能否通过探测 TS 引脚来检查它们。 如果器件未处于睡眠模式、则这些温度引脚将每250ms 脉冲一次。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 TS 引脚和 DSG FET 是否关闭。 是否发送 MAC_SLEEP 命令(0x11)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper Yi、感谢您的回答。
    TS 引脚继续探测、以确认器件未处于睡眠模式。
    这是一款电池供电类电器、带有不可拆卸电池组。 我无法发送睡眠命令、因为我希望电池组在关闭所有耗电元件后进入睡眠状态。 此时、微控制器已关闭。
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel Angel Rios、感谢您的回答。
    TS 引脚继续探测、以确认器件未处于睡眠模式。
    弗兰克