请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 您好!
我无法将器件置于睡眠模式。 为了检测睡眠模式、我使用电流表观察电流消耗、因为我显然无法读取状态位(SMBC/SMBD 信号唤醒器件)。
我在 µA 分支中测量350 μ A、这与正常模式相对应。
在满足所有条件后、我无法看到我的电池分支中的电流降低。 我 µA 它会下降到大约80 μ s。
睡眠模式条件:
-"Settings/Configuration/DA Config[SLEEP]"= 1.
-"Settings/Configuration/DA Config[NR]= 1.
-"µV /睡眠/唤醒比较器"= 625 μ A/10 MR = 62.5mA
-"电源/睡眠/电压时间"= 5
-"电源/睡眠/电流时间"= 20
-"电源/睡眠/总线超时"= 10.
- OperationStatus ()[SDM]= 0
-电流()= 0 ("电源/睡眠/睡眠电流"= 10mA)
-无安全或 PF 位置位
-在断开 SMBus 时、SMBC & SMBD 上没有剩余电压、引脚保持悬空。
感谢您的任何帮助。
提前感谢。
弗兰克