我的客户告知有一个具有同步整流功能的48V/600W 次级侧 UCC256303会在启动几分钟后关断。
在启动时没有出现异常波形的情况。他们知道只有 UCC256303会锁存、而其他 PFC 或 IC VCC 都是
工作正常。 您是否有任何关于哪种评估会导致此问题的理想?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ben Lough
我的客户在交流/直流48V/750W 应用中遇到类似的 UCC256303问题。 在一段时间后、IC 关闭、并且似乎被"锁存"、这是因为之后不会执行自动重启程序。 RVCC 在12V 时保持稳定、"锁存"后、低栅极驱动持续 处于高电平状态、而高栅极驱动为低电平。
为了验证自动重启功能的运行情况、成功仿真了 OVP 保护、并且 IC 的行为符合预期。
在运行期间、转换器会由于 PFC 输出电压纹波而出现开关频率变化。 在工作频率在117kHz 范围内时、从初级电路中的谐振电流中对其进行了图示。
您是否有任何建议、哪种问题会导致此问题?
此致、