This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303锁存问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701533/ucc256303-ucc256303-latch-issue

器件型号:UCC256303

我的客户告知有一个具有同步整流功能的48V/600W 次级侧 UCC256303会在启动几分钟后关断。

在启动时没有出现异常波形的情况。他们知道只有 UCC256303会锁存、而其他 PFC 或 IC VCC 都是

工作正常。 您是否有任何关于哪种评估会导致此问题的理想?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许成好、

    感谢您关注 UCC256303。 此 IC 仅具有自动重启故障恢复功能、不应锁存。 RVCC 是否是稳定的12V? 在这种锁存状态下、栅极驱动器的行为是什么?  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough

    我的客户在交流/直流48V/750W 应用中遇到类似的 UCC256303问题。 在一段时间后、IC 关闭、并且似乎被"锁存"、这是因为之后不会执行自动重启程序。 RVCC 在12V 时保持稳定、"锁存"后、低栅极驱动持续 处于高电平状态、而高栅极驱动为低电平。  

    为了验证自动重启功能的运行情况、成功仿真了 OVP 保护、并且 IC 的行为符合预期。

    在运行期间、转换器会由于 PFC 输出电压纹波而出现开关频率变化。 在工作频率在117kHz 范围内时、从初级电路中的谐振电流中对其进行了图示。  

    您是否有任何建议、哪种问题会导致此问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,帕亚

    这可能是布局问题。 您能否与我分享您客户的设计文档(原理图、布局、变压器规格)? 如果您不想在 E2E 上发帖、可以通过 ben.lough@ti.com 直接向我发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough:

    我已将原理图、布局和变压器说明等设计文档发送给您的电子邮件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,帕亚

    感谢您提供这些文档。 我给你一个答复。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、

    您是否能够在该问题上取得任何进展?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、

    自您上一篇帖子以来已经有几周了。 现在、我将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫