This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC 256302的过流保护

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703181/ucc256302-overcurrent-protection-of-ucc-256302

器件型号:UCC256302

你好。

我对 UCC 256302的过流保护有疑问。

顺便说一下、作为一种设置过流不进入上次询问的故障的方法、可以在外部使用比较器。
在本例中、这是一种将 OCP 值与比较器进行比较并将其连接到 FB 并将其锁存的方法。
Cosel 不考虑外部电路中的过流、因为器件数量增加且成本上升。
作为另一种方法、我们将考虑以下因素。

①在过流操作期间检查遮阳板。

②在过流点处于目标范围内的额定负载下计算 Visns。

③在额定负载下运行时、使用 VR 更改 Visns 并进行调节。

④确认过流在目标值范围内运行。

在这种方法中、我们认为可以在不进入故障的情况下调节过流。 (在 Visns 确认时、它通过将其置于故障状态来检查过流)
但是、我们无法在过流操作期间确认 Visns、因此请告诉我是否有方法。
此外、请告诉我、是否有其他方法可以使用模拟电路和 IC 功能来减少由过流操作导致的变化。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256302。 您的客户是否需要锁存 OCP 保护? 您能否帮助我了解您计划如何"使用 VR 更改 Visns 并进行调整"? 您是否有此建议的电路图、您可以与我分享? 您能否帮助我了解您的客户为何要在操作期间动态调整 OCP 跳闸点?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    本-桑

    我想向您发送图纸和材料。 我可以将其发送到您的邮件吗?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    是的、请通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    随着此对话转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。 如果您在这方面需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫