请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 你好。
我对 UCC 256302的过流保护有疑问。
顺便说一下、作为一种设置过流不进入上次询问的故障的方法、可以在外部使用比较器。
在本例中、这是一种将 OCP 值与比较器进行比较并将其连接到 FB 并将其锁存的方法。
Cosel 不考虑外部电路中的过流、因为器件数量增加且成本上升。
作为另一种方法、我们将考虑以下因素。
①在过流操作期间检查遮阳板。
②在过流点处于目标范围内的额定负载下计算 Visns。
③在额定负载下运行时、使用 VR 更改 Visns 并进行调节。
④确认过流在目标值范围内运行。
在这种方法中、我们认为可以在不进入故障的情况下调节过流。 (在 Visns 确认时、它通过将其置于故障状态来检查过流)
但是、我们无法在过流操作期间确认 Visns、因此请告诉我是否有方法。
此外、请告诉我、是否有其他方法可以使用模拟电路和 IC 功能来减少由过流操作导致的变化。
谢谢你。