请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A85EVM-754你(们)好
我购买了此评估板 TPS7A85EVM-754,为5VDC 加电
电路板显示电源短路。 有什么建议吗?
谢谢、
多尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我购买了此评估板 TPS7A85EVM-754,为5VDC 加电
电路板显示电源短路。 有什么建议吗?
谢谢、
多尔
您好、Ryan、
无修改。 我购买了2个不同的评估模块、因为我有一个项目需要具有极低电压纹波的电源。
我按原样使用了两个电源,并查看了电压输出。 在这个特定的示 波器上、我开箱即用、施加5V 电压、然后在示波器上查找电压输出
我的桌面电源电流限制(0.6A),电压降至1V,没有修改,或 DIP 开关发生变化;我没有增加电流限制。
另一种类型运行良好、我可以评估芯片。 还有其他建议吗?
谢谢、
多尔