This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模块失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85EVM-754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675117/module-failed

主题中讨论的其他器件:TPS7A85EVM-754

你(们)好  

我购买了此评估板 TPS7A85EVM-754,为5VDC 加电

电路板显示电源短路。 有什么建议吗?

谢谢、

多尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorel、

    为了帮助调试、您能否澄清一下您是如何使用 EVM 的? 您是否对 EVM 进行了任何修改? 您是否使用了 ANYOUT 引脚? 如果是、U6的设置是什么? 您设置的任何范围或图片也将帮助我们帮助进行调试。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    无修改。 我购买了2个不同的评估模块、因为我有一个项目需要具有极低电压纹波的电源。

    我按原样使用了两个电源,并查看了电压输出。 在这个特定的示   波器上、我开箱即用、施加5V 电压、然后在示波器上查找电压输出

    我的桌面电源电流限制(0.6A),电压降至1V,没有修改,或 DIP 开关发生变化;我没有增加电流限制。

    另一种类型运行良好、我可以评估芯片。 还有其他建议吗?

    谢谢、

    多尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorel、

    假设您有2个不同的评估模块、您是指两个 TPS7A85EVM-754还是一个 TPS7A85EVM-754和不同器件的 EVM?

    您能否为我们提供设置照片和任何示波器照片以帮助调试?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的设置非常基础、是输入电压和输出到示波器。
    我说过我买了2个不同的模块、我是说不同的 PN、不同的 IC、另一个开箱即用。
    我对这个有问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorel、

    感谢您的照片。 在您的设置中、我没有看到会解释从 Vin 到 Vout 短路的任何内容。 是否可以确认 R2已填充?

    我将向您发送一条私人消息、讨论如何为您更换电路板。

    非常尊重、
    Ryan