This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:BQ27750EVM-837

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ40Z50, BQ35100, BQ76920, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670250/bq27750evm-837-bq27750evm-837

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQ33100BQ40Z50BQ35100BQ76920BQ78350-R1BQ78350

尊敬的 TI:

1) 1)在计算 I2C 总线 BQ27750的校验和时、您使用什么多项式(算法)?

2) 2)我对一个具有板载库仑计数器、保护电路和平衡算法的芯片感兴趣、该芯片具有计数器的最大限制(120000mAh 或更高)。
  我可以看到顶层是- BQ33100 (最大容量- 65534 mAh)、对吗? 您能否建议一个电容更高的解决方案(单芯片更好、但多处理器系统也不错)?

3) 3)如果没有其他方法:是否可以将库仑计数器设置为每秒通过数据更新重新启动一次任何一个芯片?

谢谢!
此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼尔

    1) I2C 校验和可在命令0x60 (MACDataChecksum ())下找到 、其中校验和需要写入 TRM。 下面是使用校验和= Byte_sum (address、[data])而不使用该校验和的基本公式。  写出"校验和是命令的 MSB 和 LSB 加上缓冲区中(命令长度)字节的8位和。 最后和是结果的按位反转"。 除了需要写入的校验和外、还需要长度、尽管其不包含在求和中。 length 参数指示监测计执行类似校验和的字节数、以验证结果。

    2) 2)这里有几个选项。

    bq40z50 -锂离子多节电池电量监测计。 通过控制 Chg 和 DSG FET 实现平衡、保护、对 Impedance Track 电量计量进行库仑计数等。 它是32767mAh 的限值、但您可以通过调整器件上的校准来解决此问题。  

    bq35100 -这是一种仅支持库仑计数模式的监测计。 它的限制要高得多、但不提供平衡和保护、仅提供库仑计数

    请详细说明您的需求、我可以更好地指导您找到最佳解决方案。

    3) 3)每次唤醒 bq35100时、bq35100都会从0开始、然后如果您发出命令、bq35100会提交计数到闪存中的库仑。 同样、您可以发出命令将其重置为0。 该器件用于原电池、需要进行一些主机交互才能将其唤醒并指示其开始计数。  

    请告诉我有关问题2的更多信息、我可以为您提供合适的人员。  

    谢谢、

    Eric Vos

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、关于第2个问题:
    1) 1)我正在使用 BQ76920的配套器件介绍 BQ78350-R1。
      如下所示:
      a) BQ76920具有完整的板载 BMS (包括平衡3节并联电池、FET 控制、保护等)测量 CC。
      b) BQ78350-R1具有使用从 BQ7692寄存器读取值的算法。

    但我看到数据表和网站之间存在信息冲突。


    请告诉我- 这支持3节并联电池高达320Ahr 的配置?

    我的任务是寻找过时的 BMC 微控制器的替代产品- 120 Ahr、3节并行锂离子电池。

    谢谢、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danil、
    我建议您在 bq78350上创建一个不同的帖子、以便您可以让相应的团队解决您的问题。
    谢谢
    Onyx