主题中讨论的其他器件:BQ33100、 BQ40Z50、 BQ35100、 BQ76920、 BQ78350-R1、 BQ78350
尊敬的 TI:
1) 1)在计算 I2C 总线 BQ27750的校验和时、您使用什么多项式(算法)?
2) 2)我对一个具有板载库仑计数器、保护电路和平衡算法的芯片感兴趣、该芯片具有计数器的最大限制(120000mAh 或更高)。
我可以看到顶层是- BQ33100 (最大容量- 65534 mAh)、对吗? 您能否建议一个电容更高的解决方案(单芯片更好、但多处理器系统也不错)?
3) 3)如果没有其他方法:是否可以将库仑计数器设置为每秒通过数据更新重新启动一次任何一个芯片?
谢谢!
此致、Danil