This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:LP3985-2.5在两个板上以3.3V (无负载)输出。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675572/lp3985-lp3985-2-5-output-at-3-3v-no-load-on-two-boards

器件型号:LP3985

您好!

我正在调试一个使用 LP3985-2.5为 FPGA 供电的新设计。  同一 FPGA 还具有在3.3V 上运行的组。  我在稳压器和 FPGA 之间有一个0欧姆串联电阻、因此我可以断开 FPGA 负载、只留下输出电容器。  LP 的输入端有10uF 与47uF 并联、其输出端有10uF。  旁路和接地之间有一个10nF 的电容。  我有两个原型板。  最初、3.3V 和2.5V 之间似乎存在短路(当然在 FPGA 下)。  我移除并更换了 FPGA、短路消失了、但我使用的是相同的 LP3985-2.5。  由于其输出现在已从 FPGA 断开、但仍连接到其输出电容器、LP 输入测量3.359V、其输出测量为3.216V。  我有另一个板、其 LP3985输出最初连接到 FPGA 并测量3.3V 电压、因此我移除了其零欧姆跳线。  第二块板的 LP3985-2.5从其负载上断开、测量值为3.24V、输入为3.28。

因此、在第一个电路板上、LP 的输出可能会被拖至高于其标称2.5V 输出值。  从简化的方框图中可以看出、这似乎不会损坏 LP、因为如果输出被拉至其调节值以上、它将无法灌入电流。  然而、在第二个电路板上、存在(并且从未)短路、因此很难解释它如何不再进行调节。  我已附上原理图。

任何想法都值得赞赏。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    LP 是否会振荡? 当您施加1...2mA 的虚拟负载时、LP 的输出电压会发生什么变化?

    我认为 LP 已损坏。 不一定来自输出并联、而是来自上电和断电期间当输出电压高于输入电压时的危险差分电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    根据您的描述、我倾向于同意、只要 Vout 从未超过 Vin、您就不大可能通过驱动高于标称输出电压的 Vout 来损坏 LP3985。  为了帮助调试、您能否提供输入电压、输出电压和输出电压的示波器截图?  最好也能看到 LP3985的布局。

    遗憾的是、E2E 对于如何将图像附加到帖子有点挑剔。  请参阅以下内容以了解附加图像的正确方法。

      

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    由于 Vin 由相同的3.3V 电源驱动、我怀疑它对输出短路、因此在任何时候、Vo 都不能高于 Vin。

    下面是输入和输出(使能端连接到输入端)的示波器截图、电源系统和 PCB 布局的原理图:

    PCB 是6层、具有用于+3.3和接地的专用层。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    似乎安装了 LP3985-3.3、而不是 LP3985-2.5……

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真的。 封装标记为"LCSB"、根据数据表、该标记为-2.5器件。 并且、我在2.5V 断开时测量了两个稳压器输出。 一旦我连接了它们的负载、它们现在都测量到接近3.3伏。 断开其负载、现在它们仍输出接近3.3V。

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我在 LP3985-2.5的输入引脚附近看不到去耦电容器。 C25和 C32距离太远。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    所取的点。  您认为缺少一个闭合输入电容器会导致它输出错误的电压或将输入传递到输出?  

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    嗯,不是真的…… 但超低 LDO 比较棘手。 因此、它可能...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您提供详细信息和示波器截图。  如  所示、输入电容器与 LDO 有一点距离、这将限制其影响。  在类似的注释中、最佳做法是为外部组件提供与 LDO GND 引脚相同的层 GND 连接(如下绿色所示)。  但是、我不认为其中任何一项会导致您当前因您的示波器拍摄而遇到的问题。

    您能否确认在为 LDO 加电之前已移除第二块电路板的 R22?  这是一个非常有用的数据点、因为它可以消除负载偏置输出的任何潜在泄漏。  如果未移除隔离 LDO 输出的 R22、是否可以在示波器快照中以相同的比例查看 Vin 和 Vout、同时移除 R22?  更换 LDO 时、还应确保去除任何残留磁通、因为磁通可能会导致意外泄漏路径。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我无法确认稳压器在任何电路板上都是隔离的。  从此处开始、稳压器似乎正常、直到其输出连接到 FPGA 和其他电路板负载。  之后、隔离其输出会显示它们短路(例如3.3的输出)。

    我有一个额外的数据点。

    在电路板#3上(对我而言仅有意义)、存在3.3V 接地短路。  我使用了毫欧表来确定短路在 FPGA 下方。  当我移除 FPGA 时、短路消失、38802的输出电压为2.5V。  更换 FPGA (重新焊接同一器件)后、3.3V 短路仍然消失、但38802的输出现在为3.3V。  另请注意、移除隔离跳线(R22)后、R22断开的一侧(例如 FPGA 的2.5V 电源)测量值约为800mV、我认为这是合理的、并通过 FPGA 稍微泄漏。  显然、没有到另一个信号的低阻抗连接。

    我没有3895替换产品、但我订购了竞争对手的直接替换产品。  他们将于下周抵达。  我一直到下周中、并将随时为您提供最新信息。

    最棒的

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我想 LP3985已经遭受过如此多的酷刑、您不能指望他们会有一种象征性的行为。 只有天堂才知道勇敢的 LP3985必须忍受什么... :-)

    我会修复 PCB 问题、安装一些新的 LP3985并从头开始。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    许多需要多个输入电源轨的负载在负载本身内部都有漏电路径。 这可以解释为什么在连接负载时输出偏置为高电平;但是、它不解释为什么在移除负载时 LP3985会损坏。 我在您的原理图或布局文件中没有看到任何东西可以根据您提供的波形解释损坏。

    祝您在使用其他器件进行测试时一切顺利。 如果您想尝试在 LP3985上进行更多调试、请考虑从以下链接订购一些样片器件:

    www.ti.com/.../samplebuy

    非常尊重、
    Ryan