请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2623 主题中讨论的其他器件: TPS61175
我们希望使用 LM2623以1A (1000mA)的负载电流生成6V 输出。 输入电压范围为1.6V 至9V (两节碱性电池或两节串联锂电池)。 请确认此 IC 是否合适。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.