This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:升压稳压器

Guru**** 2605665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704134/lm2623-boost-regulator

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61175

我们希望使用 LM2623以1A (1000mA)的负载电流生成6V 输出。 输入电压范围为1.6V 至9V (两节碱性电池或两节串联锂电池)。 请确认此 IC 是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    为什么最大输入电压为9V? 输入电压范围是多少?
    请参阅 LM2623数据表的图7。 当输入电压为1.6V 时、该器件无法输出1A 电流。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的要求如下:
    输入电压:1.6V 至8.4V (下限:两节串联的碱性电池(在0.8V 的低电压下为0.8V+0.8V=1.6V 上限:两节串联的锂离子电池4.2V+4.2V=8.4V)
    输出电压:6V
    输出电流:1A
    如果 LM2623不是解决方案、请推荐替代方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!
    当输入电压高于6V 时、您是否仍然需要将输出电压保持在6V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 输出电压应大于6V、因为下一个电路需要最低6V、1A 的电流才能正常运行。 请推荐合适的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    我的意思是、您是否需要使用降压/升压转换器将输出电压保持在6V、或者如果您使用升压转换器、当 VIN 高于6V 时、输出电压将为 VIN-VD。
    您需要哪一个? 降压/升压转换器还是升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只需要升压转换器。 如果输入超过6V、则应按原样将其传递出去。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    您希望输入电池可以是两节碱性电池还是两节串联的锂电池? 负载电流为1A、这意味着当输入电压大约为2~3V 时、输入电流将为2~3A。 如果使用容量为2000mAh 的普通碱性电池、碱性电池的寿命不能长。
    没有适用于此应用的升压转换器器件。 升压控制器的 VIN 引脚电源是否可以使用任何其他直流电压轨?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将输入范围从4-17V 直流、我们能否使用任何升压转换器获得6V、1A 的输出。 如果输入超过6V、它可以按原样传递到输出。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    请看一下 TPS61175。 输入电压范围为2.9V-18V。 电流限制为3.8A (典型值)。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在尝试使用 webench 通过以下输入来配置我们的要求。
    输入:3-18V 输出:6V 直流负载电流:1A。 但不建议将建议的 TPS61175用于输入。 请建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phani、您好!

    在 wenBench 中、输入电压应小于6V 以完成仿真。 在 Webench 中不建议使用高于 Vo 的 VIN。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果有任何问题、我们会检查并返回给您