This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:TI#39;s DC/DC 的 EMI

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701510/lm5085-emi-of-ti-s-dc-dc

器件型号:LM5085

您好!

两个月前、我发布了一个与 LM5085直流/直流转换器的 EMI 性能相关的主题。

我们使用它将直流电压从28V 转换为3、3V。 电子图如下:

我们必须尊重 CISPR25 EMC 标准的5类。 在这种配置下、我们会遇到辐射发射水平方面的一些问题。 (介于150kHz 和30MHz 之间)。

首先,要求是:

- fsw = 400kHz;

-输出波纹:100mV (未固定);

-输出最大电流= 1、4A;

经过多项研究,我们测试了不同的选项:

1) 1)放置更大的栅极电阻 R4003、以降低换向步长:


我们设法超过27欧姆、但热和吸收结果不良、频谱水平相同

 

2)放置栅漏电容器:

我们不知道如何选择它的价值


3) 3)添加 RC 缓冲器:


我们认为没有必要、因为我们不会观察过冲(开关振铃)

 

4)更改开关频率 fsw:


由于 Rt 电阻、我们可以选择不同的开关频率。

经过几次测试、我们注意到、当我们使 Fsw 更高(> 500kHz)时、辐射发射水平似乎不太重要。

但我们注意到开关频率不稳定。 因此、我们想知道 LM5085是否具有高于已知频率的稳定性标准。

 

5)更改纹波网络(R4010、C4011和 C4016):


我们认为、在降低输出纹波时、我们可以提高 EMC 性能。

我们找到了不同的教程来回答如何计算纹波调整,但我们不确定,特别是对于600kHz 开关...

 

6)放置屏蔽电感(L4000):


我们注意到降压电感 L4000会产生大量磁场、因此我们要尝试使用 HILP 系列等屏蔽电感。

 

我们无法再次对电路进行布线、因此我们正在尝试寻找大量的硬件解决方案(更改组件)。

您是否知道处理此类问题的一些提示或建议?

 

非常感谢您的回答、

 

此致、

 

Olivier D.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    我建议在产品文件夹中使用快速入门计算器:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    快速入门计算器将帮助推荐 LM5085的应用电路组件。 当您更改开关频率时、无源器件需要相应地进行更改、以确保系统稳定。 您可以使用 Quickstart 计算器来验证不同频率下的稳定性。 Quickstart 计算器还有助于为纹波注入电路推荐组件、这对于保持系统稳定也至关重要。

    此外、我从前面的 E2E 主题中看到、输入 EMI 滤波器的信息已共享。 您是否在该设计中包含输入 EMI 滤波器、您能否共享此原理图?

    最后、正如您指出的、使用屏蔽式电感器(L4000)非常重要。 进行此组件更改还应有助于提高 EMI 性能。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    让我们继续讨论您的第二个 E2E 主题、我将关闭此主题。

    此致、
    Katelyn