This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:观察到噪声且无输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674588/lm25145-noise-observed-and-no-output

器件型号:LM25145

您好!

我们正在 其中一个电路板中使用 LM25145RGYR。

我们将使用该电路从28V 生成5V 电压。 下面是相同的原理图。

我们观察到输出电压为 1.1V。  IC 发出轻声。

我们尝试使用万用表探测 SS 引脚、发现电压为150mV。

另外还有其他引脚 RT-0.99V、Comp -330mV、7.5V 稳压器输出-6.44V、同步输入- 2.1V、SW-180mV、 PG -0V。

有人看到过这种行为吗?

有人能帮我向前迈进吗?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    我认为设计正常。  听起来部件可能已损坏、您是否已连接更换和重试?  此外、查看 VCC 引脚以确认 VCC 稳压器是否正常工作会有所帮助?  还建议在启动期间查看 vSwitch 节点、电感器电流、Vout 和 SS 引脚?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的参与。
    我们尚未尝试更换!
    VCC 似乎在工作、正如我在帖子中指出的那样、我们在这条线上看到大约6.4V 的电压。

    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7-_2D002D00_-VOUT-_3D00_-5V.xlsm

    您好、Nanjunda、

    您的补偿值未提供足够的相位裕度、并且设计可能不稳定。

    请查看 此处包含的快速入门文件 (也可从 LM25145 产品文件夹下载)。 我为每个40uF (总计320uF)的电容使用了有效的 Cout。 安装建议的补偿值后、检查环路性能的一种方法是查看负载瞬态响应。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们已经参考了 Webench 设计、因为这似乎比此计算器更相关。

    与此同时、我们已参考了计算器、它几乎是满足要求的类似值。 如下所示:

    e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12.xlsx

    请建议我们如何处理此问题? 我们如何才能继续?

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David / Tim:

    我们更换了 IC、并观察到输出端为4.24V。 我们还检查了 FBpin 及其显示的0.62V。

    这是输出快照。

    开关电压如下所示:


    有人可以帮助解决这个问题吗? 我已经设计为5V、只能获得4.2V 电压、这对于我的电路板来说是不可取的。

    谢谢、此致、
    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    WEBENCH 设计似乎使用 ESR 为14m Ω 的电解输出电容器、而您的设计使用的是100uF 1210陶瓷电容器(ESR 可忽略不计)。

    此外、使用快速启动文件时、请确保正确输入针对电压降额的陶瓷输出电容(例如、额定电压为5V 的10V 电容可能为其标称电容值的40-50%)。

    此外、请使用 IC 的 VIN 到 GND 之间的去耦电容(这在您的原始原理图中未显示)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    感谢您的参与。

    我们更新了快速入门文件、您能查看一下评论吗?

    e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12Updated.xlsx

    通过这 种设置、我们只能获得4.6V 的板载电压。

    这可能会有什么问题?

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请任何人提供帮助。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    输出电压是否始终为4.6V、即使是空载电压也是如此?  或者、当您施加一些负载时、输出电压是否会降至4.6V?  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经尝试了这两种配置、分别使用负载和将所有负载与 LM25145的输出隔离。 但电压电平仍为4.6V。

    谢谢、此致、
    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以看看布局吗?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    虽然我可以为您提供顶层的屏幕截图、但很难共享布局。

    e2e.ti.com/.../LM25145_5F00_Layout.7z


    谢谢、此致、
    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    您可以解压缩文件、还是只需 PDF 层、因为我无法打开附加的文件? 提前感谢您。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南日达

    请转发最新原理图和 PCB 布局以供查看。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请找到以下文件

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    我无法从提供的屏幕截图中完全查看您的布局。 但是、我要说、与顶部和底部 FET 相关的输入电容器并不理想。 如果您需要旋转电路板、我建议您严格遵循数据表中详述的指南?

    无论布局如何、我都重新查看了这篇文章、我有兴趣再次查看 Vout (交流耦合)和电感器电流? 此外、您能否获取高侧栅极驱动和低侧栅极驱动波形的另一个示波器捕获、我想知道当高侧 FET 导通导致部分直通时、低侧是否会意外导通(部分)?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的参与。

    但是、问题在于输入。 根据设计工具 Excel 工作表、输入电容器仅为4个10uF 电容器、当我们将其增加到16个10uF 时、我们能够获得大约4.92V 的正确输出电压。 (使用的电容为10uF、1210封装、额定直流电压为50V)

    不确定为什么计算器建议输入电容器的数量小于要求。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    输入电容器的计算取决于两个因素。

    RMS 纹波电流
    2.允许的 Delta V 要求。

    该计算器根据这两个参数给出了建议值。

    请注意、有一些直流偏置效应会降低有效电容、从而增加输入端的 Δ V。

    另请注意(及其可能)、可能存在一个输入滤波器(或输入端的寄生电感)交互问题、可以通过额外放置输入电容器来解决?

    请参阅下面的纸张、详细说明输入滤波器导致的不稳定性。

    www.ti.com/.../snva538.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    谢谢 David。