您好!
我们正在 其中一个电路板中使用 LM25145RGYR。
我们将使用该电路从28V 生成5V 电压。 下面是相同的原理图。
我们观察到输出电压为 1.1V。 IC 发出轻声。
我们尝试使用万用表探测 SS 引脚、发现电压为150mV。
另外还有其他引脚 RT-0.99V、Comp -330mV、7.5V 稳压器输出-6.44V、同步输入- 2.1V、SW-180mV、 PG -0V。
有人看到过这种行为吗?
有人能帮我向前迈进吗?
谢谢、此致、
南日达 M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在 其中一个电路板中使用 LM25145RGYR。
我们将使用该电路从28V 生成5V 电压。 下面是相同的原理图。
我们观察到输出电压为 1.1V。 IC 发出轻声。
我们尝试使用万用表探测 SS 引脚、发现电压为150mV。
另外还有其他引脚 RT-0.99V、Comp -330mV、7.5V 稳压器输出-6.44V、同步输入- 2.1V、SW-180mV、 PG -0V。
有人看到过这种行为吗?
有人能帮我向前迈进吗?
谢谢、此致、
南日达 M
您好、Nanjunda、
您的补偿值未提供足够的相位裕度、并且设计可能不稳定。
请查看 此处包含的快速入门文件 (也可从 LM25145 产品文件夹下载)。 我为每个40uF (总计320uF)的电容使用了有效的 Cout。 安装建议的补偿值后、检查环路性能的一种方法是查看负载瞬态响应。
此致、
Tim
您好、Tim、
我们已经参考了 Webench 设计、因为这似乎比此计算器更相关。
与此同时、我们已参考了计算器、它几乎是满足要求的类似值。 如下所示:
e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12.xlsx
请建议我们如何处理此问题? 我们如何才能继续?
谢谢、此致、
南日达 M
您好、Tim、
感谢您的参与。
我们更新了快速入门文件、您能查看一下评论吗?
e2e.ti.com/.../LM25145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12Updated.xlsx
通过这 种设置、我们只能获得4.6V 的板载电压。
这可能会有什么问题?
谢谢、此致、
南日达 M
尊敬的 David:
虽然我可以为您提供顶层的屏幕截图、但很难共享布局。
e2e.ti.com/.../LM25145_5F00_Layout.7z
谢谢、此致、
南日达 M