Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202
虽然它也是一个到货商品、 ·生产日期代码2014卷带(250件)商品3 ·生产日期代码2016卷带(250件)商品1 其余为 REELCUT。 据说、错误产品经常发生在2014年/批量卷带商品。 2016年没有任何错误。 出于这些原因、我们认为器件存在问题、而不是使用问题。 它非常麻烦,因为它不能按原样制造。 很抱歉确认、但请回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202
你好。 我之所以发布它、是因为有人告诉 TI 客户支持有关缺陷项目的信息、以及在该论坛上就交换事宜与 TI 客户联系的地方。 2017年9月、我在 TISTORE 购买了1115件 LMZ 14202 TZ-ADJ / NOPB、但器件经常出错。 我想我们的使用方法是否没有问题,但如何解决? 在电路板电路中、它被用作一个来自24V 输入的大约6V 1A 负载的电源。 在完成原型板的准备和评估后、我们从2017/9开始完成了1100张纸的大规模生产。 我们在2017/10创建了10个试点项目,完成了重新评估,没有问题。 从2017/12到2018/3、我们已提前制定了其余1090张纸的制造、检查和发货时间表。 从2017年1月安装的产品开始、发现器件端子之间存在短路和输出电压短缺。 最初、我们确认了制造工艺、安装工艺、运输工艺等方面的问题。 但是、由于误差数量太大、请注意器件本身、仅 通过端子电阻测量(MAX 238°C、7秒)回流回流焊炉、测量端子电阻、并在8个中的5个中发生端子短路。
虽然它也是一个到货商品、 ·生产日期代码2014卷带(250件)商品3 ·生产日期代码2016卷带(250件)商品1 其余为 REELCUT。 据说、错误产品经常发生在2014年/批量卷带商品。 2016年没有任何错误。 出于这些原因、我们认为器件存在问题、而不是使用问题。 它非常麻烦,因为它不能按原样制造。 很抱歉确认、但请回答。
e2e.ti.com/.../LMZ14202_DE56EF8D9C628B7C_.pdfHIJimmy
感谢您发送邮件
由于不能以合同形式提供整个器件、因此仅随附相关的器件使用部分。
但是。 。 。 。
因为如果您将单个器件通过回流焊加热炉、它将变为 NG
我认为这不是电路问题。
确认安装确认后、在电路板安装后确认电阻值后会出现短暂错误。
尽管这是自私的、但产品交付日期即将到来。 请快速响应。
此致、