This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202:LMZ14202

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674859/lmz14202-lmz14202

器件型号:LMZ14202
你好。
我之所以发布它、是因为有人告诉 TI 客户支持有关缺陷项目的信息、以及在该论坛上就交换事宜与 TI 客户联系的地方。

2017年9月、我在 TISTORE 购买了1115件 LMZ 14202 TZ-ADJ / NOPB、但器件经常出错。

我想我们的使用方法是否没有问题,但如何解决?

在电路板电路中、它被用作一个来自24V 输入的大约6V 1A 负载的电源。

在完成原型板的准备和评估后、我们从2017/9开始完成了1100张纸的大规模生产。
我们在2017/10创建了10个试点项目,完成了重新评估,没有问题。

从2017/12到2018/3、我们已提前制定了其余1090张纸的制造、检查和发货时间表。
从2017年1月安装的产品开始、发现器件端子之间存在短路和输出电压短缺。

最初、我们确认了制造工艺、安装工艺、运输工艺等方面的问题。
但是、由于误差数量太大、请注意器件本身、仅
通过端子电阻测量(MAX 238°C、7秒)回流回流焊炉、测量端子电阻、并在8个中的5个中发生端子短路。 
虽然它也是一个到货商品、

·生产日期代码2014卷带(250件)商品3
·生产日期代码2016卷带(250件)商品1
其余为 REELCUT。

据说、错误产品经常发生在2014年/批量卷带商品。 2016年没有任何错误。

出于这些原因、我们认为器件存在问题、而不是使用问题。
它非常麻烦,因为它不能按原样制造。
很抱歉确认、但请回答。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasunori Yagi。

    让我和质量工程师一起探讨一下、看看生产日期代码是否为 LMZ14202器件带来了任何变化。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMZ14202_DE56EF8D9C628B7C_.pdfHIJimmy

    感谢您发送邮件

     

     

    由于不能以合同形式提供整个器件、因此仅随附相关的器件使用部分。

     

    但是。 。 。 。

    因为如果您将单个器件通过回流焊加热炉、它将变为 NG

    我认为这不是电路问题。

    确认安装确认后、在电路板安装后确认电阻值后会出现短暂错误。

     

    尽管这是自私的、但产品交付日期即将到来。 请快速响应。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasunori Yagi、

    质量工程师发现、一些生产日期代码为 DC1506之前的引线式模块存在焊接挤压问题、导致 SMT 之后的内联测试失败。

    您能否确认"2014年"卷带250件是否具有 DC1506之前的生产日期代码?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy


    感谢你的答复。

    确认后、在购买的1105件商品内
    3卷带(750件)是直流1506之前的事情。 我要附上一张照片。
    REELCUT 不理解 DC。

    这是否可能导致相同的原因?
    如果您能告诉我、会很有帮助。

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasunori Yagi、

    是的、这种情况可能是这样的、因为我看到 几个在 DC1506之前、TI 已经确定过的焊锡挤出在过去有一些问题、这些问题可能会导致短路。   

    此致、  

    Jimmy