This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310-12FB:TPS92310-12FB EVM 是否支持 Triac 调光控制?

Guru**** 678300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92310-12FB, TPS92310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672530/tps92310-12fb-does-tps92310-12fb-evm-can-support-triac-dimming-control

器件型号:TPS92310-12FB
主题中讨论的其他器件: TPS92310

尊敬的先生:

        TPS92310-12FB EVM 是否支持 AC TRIAC 调光控制?  

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们的专家将在星期一结束,但可能会有。 我将把这一情况转交给他,并对其进行研究。 我希望很快能为您解答。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    TPS92310-12FB 未针对三端双向可控硅开关元件调光进行设置、而是针对小外形尺寸进行设置。 它可以调光、请参阅 PMP8012、但可能不是最适合您的应用的部分。 您正在尝试设计什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            我们希望使用 TPS92310设计室内照明,并希望 它能够支持 AC90~130输入和 DC20~45V 输出(32mA、13W) BTW,我是否可以修改 TPS92310-12FB 以满足 Triac 可调光交流/直流 LED 驱动器的 PM6013?

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、它可以修改为三端双向可控硅开关元件、但您可能无法从该设计、变压器和某些元件限制中获得13W 功率。  我假设您的意思是320mA、而不是32mA?  45V * 320mA = 14.4W。

    您必须添加需要能够处理连续脉冲的输入电阻器、因为它将在三端双向可控硅开关元件触发时为 EMI 和阻尼器电容器充电。  这是 PMP6013上的 R2。  值和功率耗散将取决于 EMI 电容器值、阻尼器电容器值和输出功率。

    您还需要减振器电路 R1和 C1来防止三端双向可控硅开关元件触发不当。  (这些值将取决于您的功率级别和 EMI 电容器值

    然后、您必须添加补偿电路 R22、R24、C13、Q2和 R17。  这可能需要调整您所需的调光性能。

    这是一个开环调光电路、因此输入电压的变化将显示在光输出中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

               感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

          由于我们的美国客户对 交流/直流三端双向可控硅开关元件调光控制有大于85%和 PF>95%的要求 ,我们的竞争对手是 LTC LT3799,它可以同时满足 P>85%和 PF>95%的条件(在 AC120V、Vout=33~34V、Vout=320mA 时),如果我们要更换 LT3799, 客户希望我们可以确认 TPS92310可以满足相同的规格,TPS92310是否可以满足该规格? 或者、TI 还有其他解决方案可以实现这一目的吗? BTW,如果使用不同的 Traic,它是否会有不同的影响?(LUTRON-PD-6WCL/LUTRON-DVEL-300P/LUTRON-CT-603PG)。

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果两个器件采用相同的设置方式、则应具有相似的结果。 由于 EMI 电容器和阻尼器电容器、功率因数下降、这两个器件之间的值应该相似。 它们都是隔离式 PFC 反激式、因此它们的运行方式应该相似。

    Triac 调光器的工作方式可能会有很大不同。 有些调光器不能使用、但其他驱动器也是如此。 有些要求的保持电流大于 LED 驱动器使用的保持电流、这在230VAC 时是一个更大的问题。 您提到的三端调光器是常见的调光器、我使用过一个甚至更多的调光器。

    就像竞争对手的器件一样、他们必须确定设计是否适用于他们选择的调光器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我知道。 LT3799至 VIN_SENSE 引脚、用于检测电压以控制调光。 TPS92310通过 COMP 检测频率以控制调光,对。 这种应用有何不同?

    此致

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92310最初并非针对三端双向可控硅开关元件调光功能而设计、因此它没有 DIM 输入。 通过调节 COMP 电压来控制调光。 这是一种开环调光方法、工作正常、在性能方面应与另一个器件类似。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

           如果客户更喜欢 Vout 范围为21~39 VDC,如何选择 T1 (修改 PMP6013.1)? BTW,我在 TI 网站上找到了计算器,如下所示,但它似乎对 LED 数量有限制。 您能帮我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您计划将21-39伏输出作为一种设计和三端双向可控硅开关元件调光、您可能需要在初级偏置绕组中添加一个稳压器、因为 VCC 的范围太大。  从匝数比的角度来看、Wurth 变压器750341087不太远、但它可能太小、无法支持更高的功率。  这将是一个定制变压器、Wurth 可以根据您的设计要求进行设计、也可以是您可以与之合作的其他一些制造商。

    如果次级绕组和初级偏置的匝数比相同、则 VCC 的电压范围约为21至39伏、当您进行三端双向交流变暗时、电压会降低。  39太高、因此您需要在初级偏置绕组上放置稳压器(电阻器、齐纳二极管和晶体管或 MOSFET)。  如果您选择1:0.8、则21伏输出将在初级偏置上保留16.8V 电压、当三端双向可控硅开关元件调光时、它将没有足够的电压来保持开启状态。  我为初级绕组到次级绕组选择了5:1、它可能会因您希望使用的功率组件而异。

    该工具的用途有限、我将其设置为与您所需的工具接近:

    我将介绍所有工作点的数据表方程、以确保其按需要工作。

    此致、