主题中讨论的其他器件: TPS92310
尊敬的先生:
TPS92310-12FB EVM 是否支持 AC TRIAC 调光控制?
最恰当的考虑
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
TPS92310-12FB EVM 是否支持 AC TRIAC 调光控制?
最恰当的考虑
Jason
您好 Jason、
是的、它可以修改为三端双向可控硅开关元件、但您可能无法从该设计、变压器和某些元件限制中获得13W 功率。 我假设您的意思是320mA、而不是32mA? 45V * 320mA = 14.4W。
您必须添加需要能够处理连续脉冲的输入电阻器、因为它将在三端双向可控硅开关元件触发时为 EMI 和阻尼器电容器充电。 这是 PMP6013上的 R2。 值和功率耗散将取决于 EMI 电容器值、阻尼器电容器值和输出功率。
您还需要减振器电路 R1和 C1来防止三端双向可控硅开关元件触发不当。 (这些值将取决于您的功率级别和 EMI 电容器值
然后、您必须添加补偿电路 R22、R24、C13、Q2和 R17。 这可能需要调整您所需的调光性能。
这是一个开环调光电路、因此输入电压的变化将显示在光输出中。
此致、
尊敬的先生:
由于我们的美国客户对 交流/直流三端双向可控硅开关元件调光控制有大于85%和 PF>95%的要求 ,我们的竞争对手是 LTC LT3799,它可以同时满足 P>85%和 PF>95%的条件(在 AC120V、Vout=33~34V、Vout=320mA 时),如果我们要更换 LT3799, 客户希望我们可以确认 TPS92310可以满足相同的规格,TPS92310是否可以满足该规格? 或者、TI 还有其他解决方案可以实现这一目的吗? BTW,如果使用不同的 Traic,它是否会有不同的影响?(LUTRON-PD-6WCL/LUTRON-DVEL-300P/LUTRON-CT-603PG)。
最恰当的考虑
Jason
您好!
如果您计划将21-39伏输出作为一种设计和三端双向可控硅开关元件调光、您可能需要在初级偏置绕组中添加一个稳压器、因为 VCC 的范围太大。 从匝数比的角度来看、Wurth 变压器750341087不太远、但它可能太小、无法支持更高的功率。 这将是一个定制变压器、Wurth 可以根据您的设计要求进行设计、也可以是您可以与之合作的其他一些制造商。
如果次级绕组和初级偏置的匝数比相同、则 VCC 的电压范围约为21至39伏、当您进行三端双向交流变暗时、电压会降低。 39太高、因此您需要在初级偏置绕组上放置稳压器(电阻器、齐纳二极管和晶体管或 MOSFET)。 如果您选择1:0.8、则21伏输出将在初级偏置上保留16.8V 电压、当三端双向可控硅开关元件调光时、它将没有足够的电压来保持开启状态。 我为初级绕组到次级绕组选择了5:1、它可能会因您希望使用的功率组件而异。
该工具的用途有限、我将其设置为与您所需的工具接近:
我将介绍所有工作点的数据表方程、以确保其按需要工作。
此致、