Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 主题中讨论的其他器件: BQ24650
大家好、
我们将使用太阳能电池板评估 BQ25504、电池板的最大开路电压为5V。 该值是否适用于 BQ25504?
5V 输入是否会对长时间工作的芯片造成损坏?
在数据表中、VIN_DC 的绝对最大额定值为5.5V、而 VIN_DC 的建议最大工作电压为3V。
此致、
胡杰森