This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:太阳能电池板的输出电压为5V、超出推荐电压。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674738/bq25504-output-voltage-of-solar-panel-is-5v-exceed-recommended-voltage

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ24650

大家好、

我们将使用太阳能电池板评估 BQ25504、电池板的最大开路电压为5V。  该值是否适用于 BQ25504?

5V 输入是否会对长时间工作的芯片造成损坏?  

在数据表中、VIN_DC 的绝对最大额定值为5.5V、而 VIN_DC 的建议最大工作电压为3V。



此致、

胡杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、它不会损坏芯片、当能量收集工作时、由于 MPPT、VIN 将被调节至低得多的水平、因此实际工作电压将少于5.5V。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢、我使用直流电源测试芯片为锂聚合物充电、将 VIN_DC 设置为7V、充电电流约为570mA、芯片过热、我有损坏问题。

    另一个问题是、我们正在评估一种新的解决方案:太阳能电池板(5W、7V 开路电压)+ TP4056 (大电流充电)+BQ25504 (能量收集)+ 10Ah 锂聚合物、我们想尽可能考虑大电流和小电流充电、有人能不能给出一些建议?

    非常感谢!

    此致。

    胡杰森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    电压高于 ABS。 BQ25504的最大值。 您可以查看此器件- BQ24650 ( )

    谢谢、

    gautham